This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:HVMP示例赢得了F2.8335万的加载

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578075/ccs-tms320f28335-hvmp-example-won-t-load-to-the-f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我应该如何对此进行故障排除? 我签出了.out 文件,它不可读? 我还进行了连接(右键单击/属性/验证-使用ccsv6)测试,但我收到了以下错误:

[开始]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\alvarezj\AppData\Local\TEXASI~1\
   CCS\ti\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
图书馆的构建日期是2016年7月27日。
库的构建时间是'18:31:37'。
库软件包版本为6.0 .407.3。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-150'(0xffffff6a)。
标题为'C_ERR_FTDI_FAIL'。

解释如下:
期间使用的FTDI驱动程序功能之一
配置返回无效状态或错误。

[完]

这没有任何意义,因为我已经重新安装了FTDI驱动程序...除非有一个设置需要更改代码...但这不重要,因为我正在使用TI示例,对吗?

有任何建议,我确定它不是FTDI驱动程序。什么是EMU[0],EMU[1] PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    我认为此错误与您尝试加载的示例无关,而与JTAG连接有关。 您是否尝试加载任何简单代码? EMU0/EMU1引脚相关消息仅为信息。 如果这是由您的团队设计的板,则您需要探测板上的所有JTAG引脚,以确保这些引脚正常工作。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是JTAG连接,因为我以前已经完成了LED示例,并且简单的代码加载正确。
    对于频率测试(在调试配置下),引脚组为GPIO0,在使用F2.8335万时,我是否应该更改为另一个引脚?
    我还更改了JTAG连接以及F2.8335万板。
    我正在使用的F2.8335万板是TI直接生产的;我不使用任何定制板或修改了TI坞站和/或板。

    是否有其他故障排除步骤?
    Jose