This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:在F2.8035万 CLA中调用Sin()

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577982/tms320f28035-call-sin-in-f28035-cla

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

你(们)好

能否告诉我如何在F2.8035万 CLA中调用Sin()函数? 是否有详细文档? 非常感谢。

我在math.h中找到数学函数,但不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以通过CLA数学库。您可以在controlSUITE (c:/ti/controlSUITE/libs/math/CLA/version)中找到它。 用户指南将介绍在项目中插入此库的过程,并且有大量示例说明了该过程。