This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.0

Guru**** 2592470 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577890/tms320f28035-hvmotorctrl-pfckit_v2-0

部件号:TMS320F2.8035万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,

目前正在使用TI HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.0 套件对PMSM进行基于FOC的速度控制。 我想知道硬件中使用的逆变器的输出(正弦波或二级方波)。 另外,请告诉我们如何在硬件中实现SVPWM系列。

我们高度赞赏这方面的任何援助。

谢谢,此致

Reshma Ravi