This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:ADC采样率。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/577817/ccs-tms320f28035-adc-sampling-rate

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

我在这里是新手。

我想请你们提供一些帮助。

我想使用大于30kHz的高频PWM控制我的驱动器,因此TBPRD < 1000,但它无法正常工作。

我认为问题在于电流回路中的采样速率,所以我需要提高ADC采样速率,还是我应该也提高ePWM采样率?

您能否告诉我,我可以在哪里设置准确的采样率,或者我是否还应该增加ePWM中断频率?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Jakub Zawadzki 说:
    我想使用>30kHz的高频PWM控制我的驱动器,因此TBPRD < 1000,但它无法正常工作。[/QUOT]

    您观察到什么? 您如何说"它不能正常工作"?

    Jakub Zawadzki 说:
    您能否告诉我在哪里可以设置准确的采样率,或者是否还应该提高ePWM中断频率?

    您需要修改相应ePWM模块的TBPRD值以改变频率。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gautam:

    我测量编码器的位置和来自AdcRegs (Clark转换)的电流。 我说"它不能正常工作"是指TBPRD < 1000时,我的驱动器未达到我设置的角度位置,并且它不能移动。 但是,如果TBPRD > 1000,一切正常,但我希望达到更高的频率以改进某些参数。
    也许是关于AdcRegs采样?

    感谢您的回复