This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:如果没有双核或CLA,那么非主访问和主访问之间的区别是什么?

Guru**** 2456500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093210/tms320f280025c-without-dual-core-or-cla-what-s-the-differences-between-non-master-access-and-master-access

部件号:TMS320F28.0025万C

您好,专家~

  在《技术参考手册》SPRUIN7A中,我 与这些 非主访问寄存器混淆。  

这些功能是否仅为具有双核或CLA的设备设计?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    你是对的。 看起来这是从具有CPU或CLA的其他设备继承的。 我将向我们的团队提供此反馈,以便调查此问题并在下一个文档版本中适当更新此问题。  

    感谢您的反馈。

    此致,

    Vivek Singh