This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:如果在加电过程中测试了闪存ECC,则会设置闪存ECC跳闸区域标志

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092987/tms320f28377s-flash-ecc-trip-zone-flag-is-set-if-flash-ecc-is-tested-during-power-up

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

我使用我们在之前的项目之一中一直使用的开机自检(柱)来完成基于F2.8377万S的电机控制器的柱。 这些帖子使用TI的STL库。 如果允许开机自检执行闪存ECC测试,则在代码运行时设置闪存ECC跳闸区域标志。 闪存ECC POST基于TI提供的STL示例。 它是有效的。 但是,当我激活POST时,会设置闪存ECC跳闸区域标志。

您知道这种行为的可能原因吗?

谢谢!

Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhammika

    您是指单位闪存ECC错误吗? 还是闪存不可纠正错误(导致NMI)?   

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi:  

    NMI标志已设置。  

    谢谢!

    Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi:

    很抱歉,我提供了一些错误的信息。 事实上,它是ADC后处理块(PPB)跳闸区域标志。 附加文档显示设置的详细信息。 很抱歉提供错误信息。 我有点困惑,因为跳闸区登记器的行为似乎不理性。  

    谢谢!

    Dhammikae2e.ti.com/.../tripzone_5F00_isssue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhammika,

    感谢您的澄清。  今天上午我将回复您,然后看到您的最新消息。   

    请您打开一个标题正确的新帖子吗?  我们的团队会将您的新职位分配给合适的专家。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vamsi,

    我发布了以下内容。

    e2e.ti.com/.../tms320f2.8377万s-adc-ppb-trip-zone-flag-is-set-if-flash-ecc-is-tested-during-power-up

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhammika,

    感谢您发布新帖子-它将很快分配给相应的专家。

    我正在关闭此帖子。

    谢谢,此致,
    Vamsi