This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:堆栈溢出

Guru**** 2472850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093048/tms320f28377s-stack-overflow

部件号:TMS320F2.8377万S

你(们)好

我在网上找到了应用报告“TMS320C28x DSP上的在线堆栈溢出检测”(SPRA820)。 这些概念是否适用于 TMS320F2.8377万S?

谢谢!

Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhammika,

    是的,AppNote讨论了基于C28x的通用设备。 它们也适用于 TMS320F2.8377万S

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Veena。

    Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veena,

    我忘了问一件事。 您是否有描述处理器中仿真分析单元详细信息的文档-寄存器详细信息等

    谢谢!

    Dhammika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhammika,

    我已将您的查询转发给专家。 您将很快听到回复。

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhammika,

    否,我们没有为 客户记录这些信息,因为它们主要用于调试驱动程序开发。