This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:D1A 190.4069万

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093179/drv8301-69m-kit-d1a-1904069

部件号:DRV8301-69M-Kit
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,  

我想要控制驱动程序,这要归功于Arduino,而不是我的应用程序中的Piccolo控制器。

我刚刚开始,我想看看在PWM_AH输入上设置值时发生了什么。

但没有发生任何事情。

接地和PWM_AH连接到Arduino PWM。

PVDD和接地至 à 12V电源。

您能帮我了解该驱动程序的工作原理吗?

谢谢你。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:  

    DRV8301通过应用PWM输入切换栅极驱动器输出来工作,这些输出用于切换外部MOSFET以控制BLDC电机。  

    要使DRV8301正常工作,设备需要处于运行状态,即:

    - PVDD必须在高于UVLO的电源上供电
    - EN_GATE =高

    然后,将PWM应用于输入时,应根据您所使用的模式,根据表切换门驱动输出:

    因此,INLA PWM (0-->3.3V)将切换GLA PWM (0-->GVDD)。  

    请注意,这是一个引导体系结构设备,因此您需要在输入处应用同步PWM (即 Inha和~INLA)刷新自举电容器,以提供高侧FET栅极电压(GHA)。  

    谢谢!
    亚伦