This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:将GPIO和PWM用于电路板C2000 lauchpadxl TMS320F2.8027万F

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092665/tms320f28027f-use-of-gpio-and-pwm-with-the-board-c2000-lauchpadxl-tms320f28027f

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

大家好,寻求帮助。

我想使用板载按钮打开和关闭HAL_GPIO _LED2,并在一个称为OUTPUT_STE状态 的变量中实时查看GPIO的状态。 我尝试从lab01 motorware lauchpad XL F2.8027万F修改代码,并阅读了用户指南,但没有成功。 是否有任何其他示例代码,或者您是否可以检查它? 更改列在proj_lab01.c中第3行的第一行

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    您是否介意分享您为尝试实施此功能所做的更改? 我可以看看它,尝试找出缺少的东西。

    Whitney