This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:关于开机时的ERRORSTS和XRSn引脚状态

Guru**** 2536830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087740/tms320f28388d-about-the-errorsts-and-xrsn-pins-status-when-power-on

部件号:TMS320F2.8388万D

您好,

最近, 我们的一个电源电子平台控制板显示以下不需要的状态: 长时间 关闭(10分钟以上)后首次开机时,ERRORSTS引脚设置为低电平。

如果我们在短时间关闭的情况下第二次打开主板电源,MCU将正常, 而ERRORSTS引脚未设置为低电平。

另 一个板也有这种故障,但可能性很小。

 在将ERRORSTS引脚设置为低电平后,引脚XRSn将具有以下输出(约13.8ms),并且某些ePWM引脚在重置期间具有高输出(重置引脚具有以下输出,高R=2.2k,低C=10nF)。

我们拆解 了引脚XRSn的C,结果只会影响充电时间,但 引脚XRSn的输出仍有一段时间 (约13.8ms)。

从论坛上的一些话题中,我们了解到这应该是看门狗的问题。

但根本原因仍不清楚。   

焊接问题?

有什么建议?

Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否还能确定电源信号的范围? 为什么XRSn需要13.8毫秒来加速? 您在主板上连接到XRSn的是什么?

    此外,我不清楚你的权力顺序。 请详细说明此处的功率定序是什么?

    谢谢,此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nirav

    感谢您的回复。

    请查看以下图片,了解电源导轨测试和示意图。

    黄色的是3V3,蓝色的是1V2。

    我们检查了开机顺序,这应该是正常的。

    (请忽略开头的峰值。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢波形,但您能否在同一图中捕获电源和XRSn,我想看看电源中是否有任何故障,即使它在100mV之内,也会导致XRSn断言。"

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nirav,

    我将稍后上传。

    1.2V导轨确实有故障,我记得  不到100mV。

    3.3V滑轨没有明显 的故障。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    13毫秒表示看门狗重置中出现回路。  有些板显示问题,其他板正常,我会检查可能的焊接问题。  这是一种正在开发的PCB,还是一种长期生产的PCB?

    具体而言,您可以检查引导针脚以确保它们符合预期,并且您正在进入正确的引导模式。  另外,如果引导至闪存,请检查闪存是否已使用此主板上的预期程序进行了编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nirav,

    很抱歉回复太晚了,我们花了一些时间才让主板再次显示失败。

    CH2,浅蓝色,复位引脚

    Ch6,深蓝色,GPIO121输出

    R1已保存参考电压1.2V电源轨

    R3保存参考,3.3V电源轨

    电源导轨正常,没有尖峰信号。 但一些GPIO (包括某些ePWM输出)具有此低频输出。  

    其他信息

    1,MCU复位和ERRORSTS和JTAG sch。

    2,从制造分析中可以进行焊接。 我将在稍后获得X射线照片时分享这些照片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和建议。

    这是 一个正在开发的PCB, 只是完成了V3设计,但由于此故障而未生产。 失败的都属于V2。   5件V1全部正常。

    对于引导模式,两个版本都具有默认模式Flash/USB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  由于看门狗似乎导致重置,您是否可以检查软件是否始终为看门狗服务,而不会出现代码中断,从而阻止它被服务。  此外,您还定义了NMI监护程序ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    软件工程师提供的一些更新,

    1,看门狗已禁用;

    2,软件似乎没有运行,无法从MCU获取CAN数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在外部提供时钟,即使用XTAL或INTOSC?

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在使用的是XTAL,25M,

    时钟信号正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否能够连接到此设备上的CCS? 如果您尚未尝试此操作,请尝试连接至CCS并查看是否会停止切换和XRSn,然后您可以在CCS注册视图中查看NMISHDFLG注册,并告诉我们您看到的值。 另请检查CCS内存监视窗口中地址0x2 (引导状态)处的值并告知我们。  

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    很抱歉延迟重播。

    来自控制工程师的反馈——

    下图显示了发生错误时程序停止的位置。 但停止位置并不总是在这里。

    停止位置总是在MCU的初始位置, 有时我们可以通过几行 C,然后MCU就可以了。

    显示错误时,NMISHDFLG为1。

    以下是 地址0x2处的值(引导状态)

    谢谢!

    巴西

    LYZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此处404.6715万此处是 地址的值[/boot]

    这看起来不错。 此状态中没有错误签名。 由于等待启动,程序在ROM代码中停止。

    此致,

    Vivek Singh