我需要TIDA-0.1292万的源代码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要TIDA-0.1292万的源代码
谢谢Vikas。 我从Dhinesh获得了固件文件。
但我有以下问题-
1.我想通过此设计实现网格SYC功能。 我可以看到多个main.c文件。 没有一个应用了网格同步或换片器功能。
2. CheckBatteryStatus和 CheckTemperature函数是否为空?
3.在main.c中,仅 调用InitEPwm2Gpio()。 其他GPIO /PWM初始化发生在何处?
4.我可以看到TMS320F2.806万和TMS320F2.8027万 CPU与此固件的兼容性更强。 对于低成本TM320F280x系列的网格同步功能有何建议?
如果需要,我将与Dhinesh分享配电板原理图。 经验证,该电源板与RX24T Renesas CPU配合使用,工作正常,随时间变化20毫秒,功率高达600W。
我保留了在控制器板上添加的备件。 目标是仅用TMS320F280x系列替换CPU板。
谢谢!
Vaibhav
您好Vaibhav:
此代码示例是为测试TIDA-0.1292万编写的,因此我们已经研究了一些基本示例。 对于网格同步等其他功能,您应参考以下其他TI设计:
https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV
正如我所提到的,客户需要完成此操作,因为我们尚未将此作为参考解决方案。 此代码 主要用于硬件测试。
此致,
Vikas Chola