This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1292万

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086456/tida-01292

线程中讨论的其他部件:Tida-0.1292万,TMS320F2.8027万

我需要TIDA-0.1292万的源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vaibhav:

    我们已编写了用于直流-交流转换(不存在电源时)和 交流-直流(用于电池充电)的TIDA-0.1292万代码。 我们尚未针对更改,故障 等调整此代码。此代码的主要目的是测试硬件。 请分享以下信息,  我将通过您的TI销售联系人与您合作分享此代码。

    电子邮件ID#

    公司名称:

    项目名称:

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vaibhav:

    我和Dhinesh讨论过同样的问题,你也可以和他联系。

    此致,

    Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Vikas。 我从Dhinesh获得了固件文件。  

    但我有以下问题-  

    1.我想通过此设计实现网格SYC功能。 我可以看到多个main.c文件。 没有一个应用了网格同步或换片器功能。  

    2. CheckBatteryStatus和 CheckTemperature函数是否为空?  

    3.在main.c中,仅 调用InitEPwm2Gpio()。 其他GPIO /PWM初始化发生在何处?

    4.我可以看到TMS320F2.806万和TMS320F2.8027万 CPU与此固件的兼容性更强。 对于低成本TM320F280x系列的网格同步功能有何建议?

    如果需要,我将与Dhinesh分享配电板原理图。 经验证,该电源板与RX24T Renesas CPU配合使用,工作正常,随时间变化20毫秒,功率高达600W。  
    我保留了在控制器板上添加的备件。 目标是仅用TMS320F280x系列替换CPU板。  

    谢谢!

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vaibhav:

    1. 我想通过此设计实现网格SYC功能。 我可以看到多个main.c文件。 没有一个应用了网格同步或换片器功能。  

    此代码示例是为测试TIDA-0.1292万编写的,因此我们已经研究了一些基本示例。 对于网格同步等其他功能,您应参考以下其他TI设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-SOLARUINV

     

     

    1. CheckBatteryStatus和 CheckTemperature函数是否为空?  

    正如我所提到的,客户需要完成此操作,因为我们尚未将此作为参考解决方案。 此代码 主要用于硬件测试。

    此致,

    Vikas Chola