This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0041万:RSH封装支持多少INPUTXBAR外设? sysconfig和技术参考手册不同意...

Guru**** 2552740 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089943/tms320f280041-how-many-inputxbar-peripherals-does-the-rsh-footprint-support-sysconfig-and-tech-ref-manual-disagree

部件号:TMS320F28.0041万
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

当使用RSH 56导联VQFN封装时,sysconfig实用程序(标识为“sysconfig (INPUT.0+2225)?的Web版本)只允许使用单个1.11。  《技术参考手册》(SPRUI3D)指出,任何引脚都可以连接到INPUTXBAR外围设备。  技术参考手册或数据表(SPRS945D)都没有提到仅一个用于RSH封装的INPUTXBAR。

我的问题:

  1. 您能否验证RSH封装是否仅支持单个INPUTXBAR?  这似乎很奇怪,因为它使得无法使用多个只能通过INPUTXBAR使用的外设。  我怀疑sysconfig实用程序确实有故障,需要修复。
  2. 如果sysconfig实用程序有错误并且数据表正确,则何时修复?
  3. 如果数据表不正确,我何时可以获得更正后的数据表的副本?
  4. 如果两个都正确,而且在这个问题上都很模糊,那么请验证有多少INPUTXARS可用,以及使用哪个针脚来访问单个INPUXBAR外围设备是否重要?
  5. 奖励问题: 如果只能使用单个INPUTXBAR,这一决定的理由是什么?  只是好奇...

感谢您对此作出一些澄清。  这对我来说非常紧迫,因为我不知道这一点就无法完成设计,而且设计非常注重时间。

下面是sysconfig实用程序的屏幕截图,该实用程序阻止使用多个INPUTXBAR:

以下是帮助/关于信息:

谢谢!

Don Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don,  

    有一个INPUTXBAR模块,它的内部有16个输入。

    所以你可以把它想象成16。

    BU在GUI中,您有1个模块,然后根据需要启用0-16输入。

    Don,

    我看到您正在使用sysconfig的原始PINMUX版本。 您是否尝试了高级新版本的外围设备初始化?

    https://www.ti.com/lit/spry341

    https://www.ti.com/lit/spracx3

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Nima -

    很抱歉回复太晚-不知怎么的,这封电子邮件通知让我没有注意到。

    我会检查一下。  我还不知道它已经发布。

    Don