This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:HRPWM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095795/tms320f280025-hrpwm

部件号:TMS320F28.0025万

大家好,

在2.8002万x的数据表中,有14个ePWM和8个HRPWM。 但从数据表中,我无法找到哪8个ePWM可以设置为HRPWM。

  

在2.8003万x的数据表中,这一点很清楚。 是否与2.8002万x相同?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,休,

    很抱歉回复延迟。  所有以2.8003万x开头的数据表都经过格式化,以便在器件比较表中明确注明HRPWM和HRCAP等高分辨率模块。  2.8002万x尚未更新,但该更改将包含在下一个数据表版本中。  对于较早的数据表(如2.8002万x),高分辨率模块将在模块的首次实例化时开始。  作为参考,2.8002万x中的HRPWM将在ePWM1到ePWM4中提供,类似于2.8003万x。

    此致,

    约瑟夫