This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:TMS320F2.8335万和TMS320F2810

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096772/tms320f28335-tms320f28335-and-tms320f2810

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件: TMS320F2810

您好,

如何为多处理器调试配置Code Composer Studio V8? 我在  同一JTAG路径中连接了2个处理器TMS320F2.8335万和TMS320F2810。

使用早期版本的CCS,每个处理器的单独窗口可以在调试时并行运行。 如何使用CCS V8 (或任何基于eclipse的CCS)?

谢谢,此致,

尼米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nimmy,

    我正在与主题专家核实。 我们应期待明天作出反应。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nimmy,

    请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST

    2000 tms320f2810]使用109.6772万使用早期2.8335万早期版本2.8335万版本的2810的CCS,每个处理器可以在调试时并行运行单独的窗口。 [/引述]

    是的,您也可以在当前CCS版本中执行此操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_multi-core-debug.html#using-multiple-workbench-windows

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 我还有一些疑问。

    1.如何创建多个CPU的目标配置文件?  

    我创建 了一个目标配置文件,其中包含2个CPU,第二个CPU为从属CPU,如所附图像中所示。

    是否要将相同的目标配置文件添加到2个CPU的相应项目中?

    2.请说明如何在 调试配置中添加“初始化脚本字段,为所有CPU (主)的目标初始化指定单个JavaScript”

    谢谢,此致,

    尼米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价userid="38.4481万" url="~/support/mspecters/CC2000-mspecters-group/C2000/f/mspecters-forum/1096772/TMS320F28335-TMS320F28335-AND tms320f2810/4063466#4063466"]1.2000 tms320f2810/4063466#4063466"]1.</s>109.6772万 2.8335万2.8335万2810406.3466万406.3466万如何创建多个CPU的目标配置文件?  [/引述]

    以下文档中对此进行了说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFwYJhmnwlJWUElGChKuxg__FUz-xrs__LATEST

    您应该有2个设备单独的条目,而不是在F2.8335万设备条目下添加一个额外的CPU。

    我附上了我的CCXML作为示例:

    e2e.ti.com/.../2_5F00_f2.8335万_5F00_f2810_5F00_xds200.ccxml</s>2810

    [报价userid="38.4481万" url="~/support/mspecters/Cec2-mspecters-group/Cec2/f/mspecters-forum/109.6772万/TMS320F28335-TMS320F28335-AND tms320f2810/4063466#4063466"]2.2.8335万 tms320f2810/4063466#4063466"]2.</s>2.8335万 2810406.3466万406.3466万请说明如何在 调试配置[/QUOT]中添加“初始化脚本字段以指定所有CPU (主)的目标初始化的单个JavaScript”

    有关调试配置,请参阅7.2 2部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#debug-configurations

    请注意,初始化脚本是DSS javascript。 如果您使用的是现有的Gel脚本,则不一定需要初始化脚本。 事实上,与GEL脚本相比,初始化脚本相当不常见

    谢谢

    KI