This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:外部ADC12DL040代码优化。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1097017/tms320f28377d-external-adc-adc12dl040-code-optimization

部件号:TMS320F2.8377万D
Thread:ADC12DL040中讨论的其他部件

你好。

我正在尝试使用ADC12DL040进行外部ADC。

采样率为10MHz (0.1us)。

 但是,采样率为2MHz (0.4us)。

 我正在附加代码和CCS屏幕。

谢谢你。

 

问题1)  

有什么方法可以优化我的代码吗?

问题2)  

即使不读取外部ADC,也会有很多延迟。

是否有任何方法可以优化此代码?

GPIO_WritePin (MCU_TP2,1);

GPIO_WritePin (MCU_TP2,0);

问题3)

F2.8377万D (200MHz)是否需要280ns 来打开/关闭GPIO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已在CCS中启用优化? 默认设置为Off (关)。

    另外,Driverlib通常在函数中提供Assert检查,以检查参数是否有效。 可以通过在CCS项目设置中删除“调试”预定义宏来关闭此功能

    此致,

    Veena