请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 你好
下午好,我想为上述部件的坞站制作一个分线板。 我是否可以放置2个CAN总线,然后通过此CAN总线将2个不同的信号或一组信号从TI DSP发送到其它控制器接口? 在做这样的董事会时,我需要注意哪些事情。 如果有人能回答,将会有很大帮助。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
下午好,我想为上述部件的坞站制作一个分线板。 我是否可以放置2个CAN总线,然后通过此CAN总线将2个不同的信号或一组信号从TI DSP发送到其它控制器接口? 在做这样的董事会时,我需要注意哪些事情。 如果有人能回答,将会有很大帮助。
谢谢你。
Vikram,
我希望我们能回答你的问题。 将来,对于类似问题,请包含一个显示您正在尝试执行的操作的图。 这将节省我们最后的大量时间。我附上一张图,其中显示了CAN总线的接线。 这来自 www.ti.com/lit/SPRACU9。