This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8066万:编程问题

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093945/tms320f28066-programming-issue

部件号:TMS320F2.8066万

1.

二.

3.

4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将您的帖子分配给主题专家,但由于美国假期,请期待我们在星期一结束前回复您。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA,

    我认为这可能更像是TRSTn上1kOhm下拉(及其容差)的函数,而不是C2000的函数。  您能否建议客户使用哪个调试探头连接到设备,XDS100,XDS110,XDS200等?  我认为较弱的PD可能会有所帮助。

    另一种可能 是使用如下所示的"等待引导",以查看这是否对"坏"设备有任何影响。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用Blackhawk连接到设备,而不是XDS系列。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA,

    感谢您提供更多信息。  是否可以尝试在TRSTn上使用较弱(较大的电阻器) PD来查看它是否有助于解决问题?  也许是2.2千欧?

    您能否评论上面的启动模式引脚及其在PCB上的配置?

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前没有这种故障装置,只保留两台C2000用于您的分析,检查日期代码,主要发现了这个问题

     关注日期代码:2128,只能从其他日期代码中获取一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA,

    您能否在设计中共享GPIO34的连接?  这将帮助我在设备通电时了解设备的引导模式。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THC板上的引导模式引脚 是GPIO34和GPIO37,两者都被拉高,具有100K欧姆电阻器,电阻为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADA,

    感谢您提供更多信息,我需要进一步了解Get_mode启动功能,但它不应以不同的方式影响编程。

    如果您以后有问题/设备,我会在仿真器尝试连接时查看TRSTn引脚。  正如我所提到的,1k的PD比我们在DS(2.2k)中建议的要强,因此仿真器POD可能会出现问题,导致启动连接的速度如此之高。

    最佳,

    Matthew