This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVBLPFCKIT:使用CCH模式加载电流,负载端除外

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095470/tmdshvblpfckit-load-current-using-cch-mode-with-exception-on-load-side

部件号:TMDSHVBLPFCKIT
主题中讨论的其他部件:TIDM-1007

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

刻录TI的例程并调整为电流电压双闭环模式,110 V无负载通电,输出电压稳定在400 V

但是,在CCH模式下,负载电流为0.1A,负载侧显示负载为3000W。 但输入已受到电流限制。 断电后再次通电后,输出电压达到430V,过压保护点达到,输入电源报告负opp错误。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在《用户指南》中,我相信我们没有提到它的负载电流测试为0.1A。 很可能是硬件中的某个东西损坏了。 您可以逐步运行Build 1和Build 2软件,以查看硬件中的错误 用户指南中对此进行了详细说明。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Shamim,

    感谢您的帮助!

    请问您手上有这块板吗? 如果是,您可以帮助刻录程序并对其进行测试吗?  

    2000 exception-one-load-Side/4057283#40571A"]在2000在用户109.547万用户指南405.7283万指南中4.0571万中,我认为我们没有提到它的电流测试。 很可能是硬件中的某个东西损坏了。 您可以逐步运行Build 1和Build 2软件,以查看硬件中的错误 用户指南中对此进行了详细说明。[/QUOT]

     Build 1和Build 2是无电压的,如果测试,必须加载。 但是否可以在无负载的情况下对其进行测试? 客户没有测试0.1A的负载电流,但在加载到0.1A时已经出现了问题。 但通常情况下,在无负载启动后,直接加载一半?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个非常古老的设计。 我没有董事会。 最新的TIDM-1007将是更好的BL PFC选择。

    您应使用UG中指定的负载。 0.1A可能过低。 请勿在无负载的情况下进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Shamim,

    谢谢。

    根据手册, 还使用了40-W8-kohm负载电阻器,该电阻相当于0.1 A负载?  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,使用h/w.时可能会出现问题 如果您可以使用build 1和build 2 s/w进行调试,请执行此操作。 否则,他们可以发送进行更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Shamim,

    如果使用build1和BUILD2,则需要先装入剂量? 如果是,具体的启动过程是什么?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用用户指南并按照Build1的步骤操作。 然后以同样的方式测试Build 2。 看看您是否可以了解硬件的哪个部分是坏的。 如果您无法找到这种方法,则可能需要将主板送至更换