This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096515/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,  

我想使用TMS320F2837xD的SafeTI诊断库。 我为f2837xD找到的最新SDK已通过C2000Ware 1.00 SDK. 01.00 和编译器版本16.9 .3.LTS的验证 (请参阅 release_notes_1_00_02_00.html)。

我 的项目将使用C2000Ware 4.00 .00.00 (驱动程序库)和编译器版本20.2 .1。 f2837xD有哪些可用选项, 是否有与较新工具链兼容的安全SDK?  

我在C2000Ware 4.00 .00.00 中看到了对以下芯片的诊断库支持  

  • f2838x
  • f2.8002万x
  • f2.8004万x

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有更新F2837x诊断库,而是更新了C2000Ware/Codegen工具的最新版本,但是您应该能够将F2837x库放入更新版本的C2000Ware中,解决一些构建问题并使用它。 我知道其他人已经成功地完成了这项工作。

    从我的笔记中,我看到了一些需要进行的更改--

    • 有时我们重命名了IPC中断的#defines,因此您可能会得到一些需要解决的内部版本错误(INT_IPC1 -> INT_IPC_0,INT_IPC2 -> INT_IPC_1,等等...)
    • 在stl_osc_hr.c中,我认为PWM_CH定义被重命名为PWM_CH_MAX。
    • 原始SDL是在EABI支持添加到编译器之前编写的,因此如果您在项目中使用EABI,则需要将SDL迁移到EABI。 这里有一个一般的迁移指南。 C2000Ware 4.00 Tm00中的诊断程序库已经是EABI,因此,如果需要,您应该可以使用F2838x库作为参考。

    将F2837x SDL添加到C2000Ware中,以便与其他设备的SDL一起维护,这在我们的待办事项列表中,尽管我还没有发布日期。 感谢您的耐心等待。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对Whitney的详细答复。 我将遵循您的方法,如果有任何问题,我会通知您。