This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:DCAN和amp;FIFO

Guru**** 2768035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092742/tms320f28374s-dcan-fifo

部件号:TMS320F2.8374万S

尊敬的团队:

我们是否有启用FIFO的DCAN通信例程

如果不是,我的客户想知道如何配置DCAN信息,以避免由于查询而不是中断接收DCAN通信而导致的不及时查询而导致DCAN信息丢失?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们109.2742万我们是否2.8374万是否有启用FIFO的DCAN通信例程?

    我们目前还没有FIFO的例子。

    如果2000如果不109.2742万不是2.8374万是,我的客户想知道如何配置DCAN信息,以避免由于DCAN而不是通过查询收到DCAN[/报价]而导致DCAN信息丢失。

    我将就此与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sahil:

    我们在这个问题上是否有任何数据?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色,

      让我指出一个有关DCAN FIFO模式的错误("在DCAN FIFO模式期间,接收到的消息可能会在 FIFO缓冲区中顺序不对")。

    如果2000如果通过109.2742万通过查询2.8374万查询而不是中断接收DCAN通信,如何配置DCAN信息以避免由于不及时的查询而丢失DCAN信息

    很抱歉,我不理解这个问题。 "查询"是指"轮询"。 您是否基本上询问如何避免邮件对象被改写? 即避免信息丢失?