This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0039万C:调试控制台库

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096443/tms320f280039c-debug-console-library

部件号:TMS320F28.0039万C

大家好,  

我使用 的是TMS320F28.0039万C,并且连接了用于调试控制台命令的UART。 TI是否有将printf,scanf等连接到调试控制台的库? 我在driverlib中看不到这方面的示例。 我看到了sci_ex3_echoback,它展示了如何写入UART,但是,我希望不用重新定义printf和scanf,这样就可以使用 SCI_writeCharArray和 SCI_readCharBlockingFIFO。  

只是想看看TI是否已经有一个带有打印定义的调试控制台库写入UART,或者在开始制作自己的之前,我必须制作自己的控制台库。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以查看“sci_ex4_stdout重定向”示例。  此示例打印出3个句子:一个到SCIA,一个到CCS, 最后一个到SCIA。

    如果您需要这种服务,请告诉我们。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我认为这可能会起作用! 让我尝试一下,如果我有更多问题,我会告诉您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    好的,将继续并关闭此线程

    此致

    Siddharth