This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万S:CCS (CQK和合格库)

Guru**** 2539580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1085442/tms320f28375s-ccs-cqk-and-qualified-library

部件号:TMS320F2.8375万S

尊敬的先生:

我将CCS 9.3 0与3.04 一起使用,为 TMS320F2.8375万S开发SIL-3应用。

我们将默认编译器更改为 TI-CGT-C2000_TUV.0.LTS,该编译器由21.6 限定。 我们按照"cover_testing_instructions.pdf"来设置编译器以生成.cov文件。

但是,我们无法生成这些文件。  

我们如何 生成.cov文件来证明我们使用了合格的编译?

诊断库由TUV认证。 我们可以从 https://www.ti.com/tool/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB下载报告

其他库怎么样? 例如,Flash Library和DriverLib。 SIL3是否对它们都进行了认证?  

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,  

    闪存库和DriverLib未通过安全认证,不符合任何SIL级别的资格。  它们仅用作示例代码。  

    此致,

    克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krishna:

    TI是否提供闪存库源代码?

    我们也许可以将源代码修改到我们的程序中以进行SIL验证。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    出于军事,航空或医疗 应用中的安全认证目的,如果要求合法,源代码将根据NDA和协议提供。  不允许用户修改/重建Flash API源-这是为了确保Flash的可靠性。  

    请通过FAE联系我们。   

    谢谢,此致,
    Vamsi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    您是否能够通过FAE联系这里的团队?  还是需要帮助?  请告诉我。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    我是在关闭这一职位的,因为我没有收到您的回复。

    谢谢,此致,
    Vamsi