This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0045万:我是否可以将A2/B6/PGA1_of引脚用作离散输出端口?

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096116/tms320f280045-can-i-use-a2-b6-pga1_of-pin-as-a-discrete-output-port

部件号:TMS320F28.0045万

我是否可以使用A2/B6/PGA1_of引脚作为离散输出端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Curtis,

    您能否说明"离散输出端口"的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    我是指一个1位0/1输出。  我很肯定可以将其中一些模拟输入端口编程为0/1“输入”端口。  我的硬件人员创建了一个板,他们想在其中使用这些线路作为"输出"。  我是这款处理器的新软件用户。

    卷曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Curtis,

    I109.6116万 output-port/4060621#4060621"]I是28.0045万是指406.0621万指单406.0621万单位输出。  我很肯定可以将其中一些模拟输入端口编程为0/1“输入”端口。  我的硬件人员创建了一个板,他们想在其中使用这些线路作为"输出"。  我是这款处理器的新软件用户。[/QUOT]

    很遗憾,不是 此设备的模拟引脚上没有数字输出功能。