This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8027万F:PMSM的含传感器FOC示例代码

Guru**** 2589460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096195/launchxl-f28027f-sensored-foc-sample-code-for-pmsm

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WAREMOTORWARE

您好,  

我想使用 LAUNCHTXL-F2.8027万F上的感应FOC控件来控制PMSM电机。

是否有任何不使用快速估算器的感应FOC控件的示例代码?

如果没有,是否有任何无传感器示例代码可修改为传感器FOC程序?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2.8027万D没有此类示例代码,但在电机控制SDK中有一个带QEP编码器或LAUNCHTXL-F28.0025万C霍尔传感器的感应式FOC示例实验室。

    有关本实验的详细介绍可在实验室用户指南中找到。以下链接是本指南的一部分,介绍了如何将本实验迁移到其他设备和转换卡。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/spruj26/spruj26.pdf

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\TI\C2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万

    “感谢您就我们的InstaSPIN解决方案提出的问题。  我想指出的是,使用MotorWare的解决方案已有10年的历史,当时还没有任何更新。 我们建议客户使用我们最新一代的设备 ,这些设备支持InstaSPIN-FOC,其它无传感器技术以及通过C2000Ware-MotorControl-SDK进行的感应伺服控制。”