This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0037万C:TMS320F28.0037万:逻辑操作,不带CLB。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095091/tms320f280037c-tms320f280037-logical-operation-without-clb

部件号:TMS320F28.0037万C
主题中讨论的其他部件: TMS320F28.0037万

您好,

(部件号是 TMS320F28.0037万,而不 是TMS320F28.0037万C。  没有提供TMS320F28.0037万的选项。)

用于我的项目的零件号没有CLB。 我要执行以下操作:

假设CMDSS比较器的输出为C1和C2,我需要(C1 &!C2)和(C2 &!C1)作为传输到ePWM的跳闸信号。 我可以使用两个CMPSSS子系统来获取!c1,!c2, c1和c2。 是否可以在没有CLB的情况下生成(C1 &!C2)和(C2 &!C1)至ePWM X bar?

谢谢

Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价userid="48.2635万" url="~/support/mspecters/c2000-mspecters-group/Cec2/f/c2000-mspecters-forum/1095091/tms320f280037c-tms320f280037-logico-operatic-without -CLB"]2000 -CLB"](109.5091万(部件28.0037万部件号28.0037万号是 TMS320F28.0037万,而不 是TMS320F28.0037万C。  没有提供TMS320F28.0037万的选项。)[/QUOT]

    只要您的设备在购买时的名称中包含C,它就应该具有CLB。 对于软件支持,我们使用具有CLB的超集设备。

    所以你问的是没有CLB吗?  

    您要 CMDSS输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 零件号名称中没有C。 是的,没有我想要的CLB和CMPSS输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你知道这样做的方法吗? 我不知道有什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparna,您好!

    NIMA在CMDSS或EPWMXBAR中正确,无和有效。 我猜您正在尝试实施一个窗口功能,即当信号保持在窗口中时,CMCSS仅跳过ePWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    应用程序不是这样,而是基本上是有的。  CMDSS仅在两个信号不同时高时跳闸,以确保其互补,否则无法确保互补,因为对比较器的输入不是完美的正弦波(我们使用CMDSS控制上升和下降边缘)。 但是,由于我们的零件号无法实现这一点,因此我们更改了设计。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparna,您好!

    没问题。 如果出现更多问题,请告诉我们。