This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0039万C:F28.0039万CSPZ是否可用?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096149/tms320f280039c-is-the-f280039cspz-available

部件号:TMS320F28.0039万C

您好,C2000团队

我对F28.0039万CSPZ (100pin)的RTM计划有疑问

F28.0039万CSPZ 目前在TI.com上缺货。

我想知道这是否是缺货? 还是他们还没有批量生产?

如果尚未批量生产,批量生产何时开始?

 由于交付,我的客户正在考虑将F28.0039万C更换为F28.0049万C。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它已开始生产。 年中2小时之前的少量数量。 但是所有的内容都是由EE/Customer分配的,因此请与C2000营销部门合作以了解可用的内容。