This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:-40 ~85/105摄氏度时的空闲/停机模式电流曲线

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094571/tms320f280025-idle-halt-mode-current-curve-at--40-85-105-degrees-c

部件号:TMS320F28.0025万

尊敬的先生

在产品的设计中,待机电流限制为100nA,
F28.0025万空闲/停机模式,电流消耗的最大值为100nA。

产品的计划工作温度为-40~85 C,

是否有温度范围的空闲/停机模式电流曲线?

或者如何降低待机功耗?

谢谢你

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    室温下的最大HALT模式电流为100安,而不是100 nA。 在高温下,最高可达6 mA。 在任何温度/模式下,使用此设备都不能达到100 nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的设备错误,它是100uA最大值,温度和HALT模式电流之间是否有曲线? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度405.9908万温度和停机模式电流之间是否有曲线?

    数据表中已有此图。  85ºC μ A时,电流约为4 mA。 请参阅以下内容: