在Thread:C2000WARE, sysconfig中讨论的其它部件
各位专家,您好!
我的客户正在使用PinMux开发代码,发现如下错误:
C2000版本是C2000Ware_4_00_00。
步骤1:按如下所示加载PinMux示例时,选择"empty_sysconfig_64qfpq"

步骤2: 我发现以下错误:

步骤3:当我单击"返回"并选择下面的选项时,它工作正常。

因此,以下是一个问题:
问题1: empty_sysconfig_64qfpq和 empty_sysconfig_64qfp, 这两个示例是否不同?
我已将两个项目文件进行了如下比较,仅比较了QFP和QFPQ的差异

问题2:empty_sysconfig_64qfpq如果存在差异,可以使用它来专门实现哪些功能? 谢谢!