This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万:参考PinMux示例

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095740/tms320f280025-consult-with-the-pinmux-example

部件号:TMS320F28.0025万
在Thread:C2000WAREsysconfig中讨论的其它部件

各位专家,您好!

我的客户正在使用PinMux开发代码,发现如下错误:

C2000版本是C2000Ware_4_00_00

步骤1:按如下所示加载PinMux示例时,选择"empty_sysconfig_64qfpq"

步骤2: 我发现以下错误:

步骤3:当我单击"返回"并选择下面的选项时,它工作正常。

因此,以下是一个问题:

问题1: empty_sysconfig_64qfpq和 empty_sysconfig_64qfp, 这两个示例是否不同?

我已将两个项目文件进行了如下比较,仅比较了QFP和QFPQ的差异

问题2:empty_sysconfig_64qfpq如果存在差异,可以使用它来专门实现哪些功能? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴

    我可以回答您的所有问题。 一个快速项目,您使用的是什么版本的CCS?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为sysconfig工具计划了一个QFPQ,但随后从pinmux工具中删除了它,因为它与64QFP完全相同。

    因此,您应该只使用QFP包。

    如果您下载C2000ware 4.01 ,它将不再具有QFPQ示例。 您必须使用64QFP项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    我的CCS版本是11.0 ,如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nima:

    好的, QFPQ 示例没有什么特别之处,对吧?  

    是的,客户正在使用QFP示例执行PinMux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 结果发现它们是相同的,因此我们不想让客户混淆两个条目,让他们相信这两个软件包之间存在差异。