This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万:闪存编程问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094564/tms320f28062-flash-programming-issue

部件号:TMS320F2.8062万
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

部件:TMS320F2.8062万PZT

编程工具:XDS100 V2

问题:  

大部分都没有问题。

共有10种缺陷产品,1~4其中DI状态异常。 5~10片段不能刻录程序。

帮我弄清楚发生了什么,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清DI状态的含义?  如果您还可以评论您正在使用什么工具对设备进行编程以及它在坏设备上返回的错误,这将帮助我们更清楚地了解问题。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片,

                 您提供的信息不足以进行有意义的调试。 请仔细回答以下问题:

    1. 此设置用于设备编程已有多长时间?
    2. 到目前为止,已对多少台设备进行了编程?
    3. 在多少台设备中出现此问题? DPPM值是多少?
    4. 您已提到XDS100v2。 您是否使用CCS闪存工具插件,UniFlash或其他方法?
    5. 在发生故障的设备上,您是否能够将其连接到CCS以检查闪存内容?
    6. 如果是,您是否能够确定闪存损坏的程度? 例如,您看到几个位被翻转还是几个字或几个扇区?
    7. 您是否能够对设备进行重新编程?
    8. 您是否研究过在闪存编程过程中设备可能缺电的可能性? (特别是在应用程序正在运行时)
    9. 您是否查看 过https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/757585?</s>75.7585万 
    10. 编程硬件或软件是否有任何变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    总运行单元数:5万
    故障率(ppm):200

    错误信息。

    以下是刻录错误的视频。

    e2e.ti.com/.../error_5F00_video.mp4

    以下是更换新MCU后正常刻录的视频。

    e2e.ti.com/.../normal_5F00_video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片,

     您尚未回答我帖子中的所有问题。 如果没有该信息,我们将无法继续调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会让客户尝试加入简介。