This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-Kit:使用DRV8312EVM中的POT对BLDC电机进行速度控制

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, CONTROLSUITE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095860/drv8312-c2-kit-speed-control-of-bldc-motor-using-pot-in-drv8312evm

部件号:DRV8312-C2-Kit
主题中讨论的其他部件:DRV8312,controlSUITE

晚上好  

我正在尝试使用DRV8312 EVM中提供的电位计来控制小型BLDC电机的速度 ,我正在使用F2.8035万控制卡,目前正在运行BLDC_Sensor less代码。 我的ADC工作正常,我需要在 代码中输入相同的vaule to speedref变量,这可能会让我对如何执行相同操作产生一些了解。 问题可能是原始的,请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改ADC配置以设置ADC通道,以便从POT中采样输入,并将ADC结果转换为使用_IQ格式的参考值。

    简单的公式是_IQ (ADC结果/1024)。

    “感谢您对controlSUITE解决方案的提问。  我想指出的是,controlSUITE中的这些解决方案已有10年的历史,当时还没有任何更新。 我们建议客户使用我们最新一代的设备 ,这些设备支持InstaSPIN-FOC,其它无传感器技术以及通过C2000Ware-MotorControl-SDK进行的感应伺服控制。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我能够控制BLDC电机的速度,将检查C2000ware-Motorcontrol SDK的更新版本