This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8384万S:VREFHI最小/典型/最大规范的说明?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1095857/tms320f28384s-clarification-of-vrefhi-min-typ-max-specification

部件号:TMS320F2.8384万S

团队,

您能帮助解决以下问题:

我们计划为VDDA提供3.3V电源,为VREFHI提供独立的3.3V参考电压(REF2033AIDD):


作为典型值,给出2.5V或3V:如果与典型值不符,是否存在任何问题。 电压并使用3.3V VDDA作为VREFHI电源?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,AnBer:

    请参阅数据表中的以下注释。

    出于性能原因,VREFHI <= VDDA始终。 但是,如果您同时为VREFHI和VDDA提供3.3V电压,您将无法保证这一要求。 这就是为什么建议为VREFHI使用2.5V或3.0V的原因。 如果不清楚,请告诉我们。