This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:实验20/21:无法根据当前选择启动CCS调试会话。

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088050/motorware-lab-20-21-unable-to-launch-ccs-debug-session-based-on-current-selection

部件号:MOTORWARE
线程中讨论的其他部件:BOOSTXL-DRV8301TMS320F2.8069万

您好,

我一直在Motorware实验室使用BOOSTXL-DRV8301电机驱动器进行F2.8069万M启动板的工作。 所有实验都进行得很顺利,但是当我尝试在实验20或21上开始调试时,我收到以下消息:

是否有人在使用此设置时遇到类似问题? 我尝试跟踪该文件,但似乎在指定的文件路径中找不到它。 我在本实验中和其他实验一样遵循相同的程序。

谢谢!

诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将此文件添加/链接到项目中。 您可以在下面的motorWare文件夹中找到该文件

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\SW\IDE\CCS\ccs5\targetConfigs\TMS320F2.8069万_xds100v2.CCXML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这很有效!