This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:TMS320F2.8377万S

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093150/tms320f28377s-tms320f28377s

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:TMDXIDDK379DcontrolSUITEC2000WARE

e2e.ti.com/.../speed-loop.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,周五是美国的假日 ,这可能会延迟对您问题的回复。  预计下周初会有回复。

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ao,

    设备专家不在办公室,直至21日星期四。  请在本周结束前回复。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ao,

    请使用以下文档作为参考,因为它与TMDXIDDK379D硬件相匹配。 如果您在查看此正确文档后有任何具体问题,请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/spracl1

    还建议使用电机控制SDK (MCSDK)中的解决方案,而不是controlSUITE,因为可能已对SW项目进行了更新。 安装后的目录位置。

    C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00\solutions\tmdxiddk379d</s>2000

    最佳,

    Kevin