This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8384万S:CM4 SSICR1寄存器中的EOT位

Guru**** 2539550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091763/tms320f28384s-the-eot-bit-in-cm4-ssicr1-register

部件号:TMS320F2.8384万S

您好,champs:

在F2838x TRM中,下面是SSICR1寄存器的EOT位功能说明。

根据上述说明,将EOT设置为1时,我有以下问题,

  1. 在任何模式下都不能将DMATX位设置为1。 在哪种寄存器中它代表什么DMATX位?
  2. 如果在操作过程中该位保持在0,则在TX FIFO为半满或半满时,无论是否使用UDMA.EOT (传统),仍会生成中断。 它在这里是什么位,它是DMATX位吗? 这是否意味着当TX FIFO为半满或更少满时,即使我们将DMATX位保持为0,仍会生成中断?
  3. 我的客户需要一种方法/中断来指示当Tx FIFO为空并且最后一位已从串行器(与UDMA一起使用)传输时,他应该如何处理此请求?

请提出您的意见,感谢您的帮助。

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke让我看看我能否找到SSI专家来帮助解决这个问题。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA,

    我们是否有SSI专家来帮助解决此问题?

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Praveen已收到通知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke,

    在问题3上,您可以参阅DMA操作部分,其中提到必须将DMA与TX配合使用时必须遵循的顺序。 如果您需要更多帮助,请尝试并告知我们。

    关于您的问题1和2,该备注似乎是从传统规范中转发的,我正在尝试获得有关该备注的澄清。 请给我们几天时间来解决问题

    此致,

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen:

    检查EOT位是了解Tx FIFO为空且最后一位已从串行器传输的唯一方法,无论是否使用DMA,是否正确?

    请告知详细信息,以便我的客户知道如何使用EOT位,谢谢。

    此致,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在脱机讨论此线程。