This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:《技术参考手册》中关于取消安全/禁用ECSL的C代码示例

Guru**** 679710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093141/tms320f280025c-c-code-example-in-technical-reference-manual-to-unsecure-disable-ecsl

部件号:TMS320F28.0025万C

您好,专家

  关于这一点,我认为有一些代码需要优化:

技术参考手册: SPRUIN7A

      3.12 .C28x区域1非安全7.3 C代码示例

     对3.12 28x-Zone1禁用7.7 的C代码示例

(1)对于2.8002万x, 我认为ECSL寄存器文件地址应为 0x5F010,而不是0x5F000;

(2) 对于2.8002万x,  "如果ECSL密码位置(ECSLPWL)均为1 (0xFFFF), 则ECSL现在将被禁用。 "对吗?

祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    (1)对于2.8002万x, 我认为ECSL/0x5F000[ 报价],不应注册文件0x5F0101[

    是的,您说得对。 这是打字错误。 注释部分的地址正确。 我们将在TRM的下一版本中更新它。

    (2)109.3141万 unsecute-disable-ECSL"](2) 对于28.0025万对于2.8002万x,  “如果ECSL=密码,则PWL (所有位置 )将禁用,那么PWSL (所有位置)。 "对吗?[/QUOT]

    是的,这是正确的。

    此致,

    Vivek Singh

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在28.0025万 TRM: 3.12 1.1 密码

    它是不同的,也许它也 是一个打字错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我的错了。  TRM的“3.12 .1.1 CSM密码”部分中的陈述正确。 此设备不允许ECAL或CSM密码的ALL_1值。  

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢Vivek~~,祝您度过美好的一天~~