This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8384万S:CM4位带RAM区

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094253/tms320f28384s-cm4-bit-band-ram-zone

部件号:TMS320F2.8384万S

您好,champs:

在数据表中的CM内存映射表中,有一个32M x 8大小的位带RAM区域内存。

此内存的用途是什么? 客户是否可以使用此内存?

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    它不是额外的内存,而是用于比特带操作的不同内存映射(如果需要)。 这就像同一内存空间的双重映射。

    此致,

    Vivek Singh