This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8386万D:CM看门狗不一致

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091975/tms320f28386d-cm-watchdog-disabing-inconsistency

部件号:TMS320F2.8386万D

您好,

TRM中存在不一致,41.5 部分表示WD在默认情况下处于禁用状态,而5.5 3部分中的数字表示在引导结束时启用了看门狗。

哪一部分是正确的?

此致,

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    41.5 语句部分是关于设备从重置状态中恢复后的WD状态。 这是正确的。 CM监视器在重置后被禁用。  

    我将查看BootROM语句并在1-2天后回复您。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vivek,

    您是否能够检查?

    谢谢!

    此致

    克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是,CM监视器在重置后被禁用。 我们需要更新文档中的流程图。 很抱歉更新过晚,感谢您指出文档中的不一致性。

    此致,

    Vivek Singh