请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 主题中讨论的其他部件:TMDSOLARUINVKIT,
团队成员,您好,寻求帮助。
我们正在开发C2000微控制器TMDSSolaruinvkit,并将TMS320F2.8035万用于代码编写器。 我们一直遵循《使用C2000 Piccolo微处理器进行数字控制太阳能微逆变器设计》用户指南,并已成功完成内部版本1和2。 我们现在已进入版本3,并已对GUI_Vbus进行故障排除以进行自我调节。 理想情况下,当PVInverterState处于活动状态时,Vbus应在275V左右自行调节。 在我们的主板上,Vbus不会停止增加,直到达到418V,逆变器会自动关闭。 除说明中指定的代码外,我们未对代码进行任何更改。 我们尝试过浏览该代码,但不太了解Vbus应该如何进行监管,或者为什么它不是自我监管。
您是否知道Vbus不能在275V左右自行调节的任何原因?
谢谢你。
标记