This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万D:UniFlash错误

Guru**** 2533370 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092198/tms320f28375d-uniflash-error

部件号:TMS320F2.8375万D
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

我从UniFlash收到此错误:  

ERROR] C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1050 @ 0x0)内部错误:传递给函数的参数无效。 重新启动应用程序。 如果错误仍然存在,请报告错误。 (仿真软件包9.3 .0.0.0032万)

这些MCU卡在测试前进行了编程,测试, 通过测试。  

当我们尝试使用新代码对其重新编程时,会出现UniFlash中的此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    此错误不是来自闪存编程算法。  它来自闪存编程器启动之前的仿真。

    您可以检查以下几项:

    1.请查看 https://www.ti.com/lit/spracf0 ,了解它是否有助于调试。

    2.您是否对此设备进行了密码编程?  

    我将根据您的回复联系我们的仿真专家。

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多信息:

     

    我进入了Get Wait (获取等待)模式,并使用UNIFLAASH使用原始测试代码对其进行了编程。

     

    它编程并开始工作,通话…

     

    然后我尝试了另一个较旧的工作代码,但它无法编程

     

    所以我也尝试了C2PROG,但它不能编程。  它将连接到目标,然后尝试引导加载,然后显示:正在连接目标... 失败(无响应)!

     

    因此,它将使用和使用的唯一代码是用来测试MCU卡的原始代码

     

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    当您说"然后我尝试了另一个较旧的工作代码,但它无法编程"时,当您尝试在等待模式下编程设备时出现了什么错误?

    此外,您是否对此设备进行了密码编程?

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    根据您的私人聊天消息,我将关闭此线程,因为通过更新您一方的CPLD解决了问题。

    谢谢,此致,

    Vamsi