主题中讨论的其他部件:OPA2322
您好,
我正在使用外部放大器opa2322进行电流感应,放大器的输出信号通过RC滤波器(56欧姆,3.3nF)传输到MCU正常ADC端口。
我也选择了ACQPS到15,,但当在TRM中使用下面的公式时,S+H时间似乎需要700ns,这太长了。
对于使用外部放大器进行RC chosing以保持 适当的S+H时间有何建议?
似乎在使用内部PGA应用程序时,没有用于PGA输出电流感应的RC滤波器。
我应该不使用RC或使用一些适当的RC常量值吗?

此致
A.W.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用外部放大器opa2322进行电流感应,放大器的输出信号通过RC滤波器(56欧姆,3.3nF)传输到MCU正常ADC端口。
我也选择了ACQPS到15,,但当在TRM中使用下面的公式时,S+H时间似乎需要700ns,这太长了。
对于使用外部放大器进行RC chosing以保持 适当的S+H时间有何建议?
似乎在使用内部PGA应用程序时,没有用于PGA输出电流感应的RC滤波器。
我应该不使用RC或使用一些适当的RC常量值吗?

此致
A.W.
您好,Arrow,
我正在使用外部放大器opa2322进行电流感应,放大器的输出信号通过RC滤波器(56欧姆,3.3nF)传输到MCU正常ADC端口。
我也选择了ACQPS到15,,但当在TRM中使用下面的公式时,S+H时间似乎需要700ns,这太长了。
[/引述]您的CS相当大,除非是有意的,并且您正在尝试实施充电共享输入驱动程序网络方法。
或者您是否尝试将RC用作抗锯齿过滤器?
[/quote][/quote]对合适的外置功放器有 任何建议[引用/S+H]请查看以下2个附注: https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdf, https://www.ti.com/lit/an/spracv0/spracv0.pdf。
它们详细介绍了如何设计输入驱动程序网络。
[/quote]似乎没有PGA / RC的电流感应应用程序[引用]。内部PGA支持RC滤波器。 有一个内部"R",但"C"必须在外部提供。