This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:用于电流感应的ACQPS设置和RC选择,在instaspin应用中使用外部放大器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094715/tms320f280049c-acqps-setting-and-rc-chosing-for-current-sensing-with-external-amplifer-in-instaspin-application

部件号:TMS320F28.0049万C
主题中讨论的其他部件:OPA2322

您好,

我正在使用外部放大器opa2322进行电流感应,放大器的输出信号通过RC滤波器(56欧姆,3.3nF)传输到MCU正常ADC端口。

我也选择了ACQPS到15,,但当在TRM中使用下面的公式时,S+H时间似乎需要700ns,这太长了。

对于使用外部放大器进行RC chosing以保持 适当的S+H时间有何建议?

似乎在使用内部PGA应用程序时,没有用于PGA输出电流感应的RC滤波器。

我应该不使用RC或使用一些适当的RC常量值吗?

此致

A.W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arrow,

    我正在使用外部放大器opa2322进行电流感应,放大器的输出信号通过RC滤波器(56欧姆,3.3nF)传输到MCU正常ADC端口。

    我也选择了ACQPS到15,,但当在TRM中使用下面的公式时,S+H时间似乎需要700ns,这太长了。

    [/引述]

    您的CS相当大,除非是有意的,并且您正在尝试实施充电共享输入驱动程序网络方法。

    或者您是否尝试将RC用作抗锯齿过滤器?

    对合适的外置功放器有 任何建议[引用/S+H]

    请查看以下2个附注: https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdfhttps://www.ti.com/lit/an/spracv0/spracv0.pdf

    它们详细介绍了如何设计输入驱动程序网络。

    似乎没有PGA / RC的电流感应应用程序[引用]。

    内部PGA支持RC滤波器。 有一个内部"R",但"C"必须在外部提供。

    [/quote]
    [/quote][/quote]