This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSOLARUINVKIT:关于controlSUITE中太阳能套件中MAX PV SENSE值的混淆。

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092906/tmdssolaruinvkit-confusion-regarding-max-pv-sense-value-in-solar-kit-example-in-controlsuite

部件号:TMDSOLARUINVKIT

您好,

这与TMDSOLARUINVKIT的PV电压感应有关。

隔离放大器AMC1200SDUB之前的电阻分配器提供0.006 (120/(19.6K+120)增益

这意味 着AMC的差动输入为138* 0.006 =839mV

该值大于250mV,该值在数据表中作为AMC的最大输入电压提供。

如上一个线程中所述,PV面板电压不会超过45V,因此AMC不会看到超过250mV的电压。

我的困惑在于  控制套件中SolarMicroInv-Settings.h中定义的pragma PV_VOL_SENSE _MAX。

 SolarMicroInv-Settings.h的第65行将pragma定义为138V。

#define PV_VOL_SENSE _MAX 138.0

我想知道为什么在代码中最大PV感应被视为138V。

期待您的回复。

谢谢!

穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这方面的任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于信号调节电路增益(由h/w设置),因此选择为138V。 但是,在正常操作期间,此电压仅限于40V左右。