主题中讨论的其他部件:C2000WARE
您好,
我使用 C2000Ware提供的F2837xD_sci_flash_kernels程序将 flashlinky_dc_pu01闪存至Launchpad_F2.8397万D。 一切似乎都很好。 F2837xD_sci_flash_kernels 闪烁闪烁,并且在闪烁结束后LED开始闪烁。 为了进一步测试,我添加了串行通信到了“盲”。 当我使用调试器运行闪光时,串行通信工作正常。 但是,当我使用 F2837xD_sci_flash_kernels刷新它 并尝试通信时,回显的字符只是每个字符的一个白色方块。 就好像波特率错误一样。 我知道程序正在执行。 我尝试读取用于读取SCI的无限循环中的GPIO并采取操作。 奏效了。
我的最终目标是读取一个特定的字符,然后用它作为触发器 ,再次启动到F2837xD_sci_flash_kernels。
您知道这种行为的原因吗?
谢谢!
Dhammika