This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C-Q1:tms320f28.0049万c

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094310/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

部件号:TMS320F28.0049万C-Q1
主题中讨论的其他部件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好,

 如何找到含传感器的PMAC电机的解析器或编码器的初始角度。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要获得永磁电机的初始位置,通常可以通过从相位输入直流电流,从连接在一起的B和C相输出直流电流,将转子锁定到零角度位置。 然后,您可以在此位置记录角度传感器读数。 稳定位置的数量应等于电机的极对数量。

    请注意,对于像编码器这样的增量传感器,您需要首先从索引信号获取编码器的初始位置。  

    韩文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Han,

     感谢您的回复。

     此解决方案是否有示例代码?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     C2000电机控制SDK中的tmdxiddk379d解决方案 在3级构建中有一个实施示例。 安装SDK后,您可以在下面的链接中找到此示例。  

    {C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00}\solutions\tmdxiddk379d

    此示例通过闭环电流控制驱动锁转子电流。 谢谢。

    韩文