This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0023万:创建新项目时,目标选择字段中未列出此部件号

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094071/tms320f280023-this-part-number-is-not-listed-in-target-selection-filed-while-creating-new-project

部件号:TMS320F28.0023万

尊敬的先生/女士:

我想使用TMS320F28.0023万,在创建新项目时,我遇到了这个TMS320F28.0023万控制器未列在目标选择中的问题,如何获得它?

1.已尝试检查更新,但没有新的更新。

2.已尝试通过选择“All devices support (所有设备支持)”重新安装CCS。

3. 导入示例时 出现以下错误  

请参阅以下详细信息...
GPIO _ex1_setup
设备为'null '或CCS当前无法识别。 请参阅'帮助>检查更新'或访问CCS应用程序中心以获取最新的设备支持。
设备为'null '或CCS当前无法识别。 请参阅'帮助>检查更新'或访问CCS应用程序中心以获取最新的设备支持。

4.在CCS应用程序中心,C2000正在显示最新版本

我在这里附上一些图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.通过选择所有器件支持尝试重新安装CCS [/报价]

    您使用的是哪个版本的CCS?

    查看一些示例CCS安装,可以看到 CCS版本9.3 到11.1 中的CCS/CCS_base/common/targetdb/devices/f28.0023万.xml文件,但在任何早期CCS版本中看不到该文件。

    因此,认为 CCS 9.3 中增加了对TMS320F28.0023万的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请告诉我们您使用的是哪种CCS版本和C2000 CCS设备支持软件包?   

     对TMS320F28.0023万的支持 已添加到 C2000支持0.0 包的6.2 版本中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII  

    感谢您 的建议,以前我使用的是CCS 8.3 ,但TMS320F28.0023万在最新版本CCS11中没有列出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    很高兴您能够解决此问题,将关闭此线程。

    此致

    Siddharth