This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:标准CAN和扩展CAN

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094052/tms320f28034-standard-can-and-extented-can

部件号:TMS320F2.8034万

尊敬的C2000专家:  

我的一位客户要求使用标准CAN,但我的产品已配置为使用扩展CAN,工厂已使用扩展ID。 我的问题是,是否可以同时支持标准和扩展CAN?

此致,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千斤顶,

       CAN模块能够支持标准和扩展框架。 但是,您需要澄清"同时"的含义。 CAN模块可随时发送或接收标准或扩展帧。 总线上一次只能有一个帧,无论是标准帧还是扩展帧。 总线上的扩展帧将被总线上的每个节点解释为扩展帧,并被视为扩展帧。 与标准机架同上。 希望澄清这一点。 如果您想了解如何使用掩码过滤来接收这些帧,请参阅 www.ti.com/lit/SPRA876。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh,您好!

    感谢您的支持。

    实际上,我的公司有内部CAN协议,这是扩展CAN ID,但我们的客户请求支持他们的协议,即11标准CAN ID。 我喜欢配置CAN以响应标准帧和扩展帧。

    我在2.8034万中看到了32个邮箱,它是否可以将一些邮箱设置为响应标准CAN ID,而将其他邮箱设置为支持扩展CAN ID?  

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    109.4052万 CAN-4052307#4052307"]是否2.8034万是否可以405.2307万可以将405.2307万将一些邮箱设置为响应标准CAN ID,而将其他邮箱设置为支持扩展CAN ID?  [/引述]

    是的,您可以这样做。 32个邮箱中的每个邮箱都可以配置为接收STD或EXT ID。 同样,32个邮箱中的每个邮箱也可以配置为传输STD或EXT ID。