This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0039万C:ADC的热补偿?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1093988/tms320f280039c-thermal-compensation-for-adc

部件号:TMS320F28.0039万C

亲爱的Champs:

我是向我们的客户询问这一问题。

在数据表中,

ADC.ADC.2 6.13 3.2 特性

1.所有这些规格均根据6.4 推荐的工作条件在-40至125C Ta (自由空气)范围内进行测试。 对吗?

2.如果用户可以接受指定的最大误差(如偏移误差和增益误差),则无需进行进一步的热补偿来校准不同温度点的增益/偏移。

我的理解是否正确?

3.如果用户希望在不同的温度点获得更好的精度,他们可以通过 查找表和基于插值的校准,进一步进行热补偿,以校准不同温度点的增益/偏移。

我的理解是否正确?

黄耀恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩,

    我已将您的帖子分配给主题专家,但由于美国假期,请期待我们在星期一结束前回复您。

    最佳,

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    请参阅以下回答:

    Deshine Deshine 说:
    1.</s>109.3988万 28.0039万所有这些技术规格均根据6.4 推荐的工作条件在-40至125C Ta (自由空气)范围内进行测试。 正确吗?[/QUOT]

    是 的,正确。

    Deshine Deshine 说:
    2.</s>109.3988万 28.0039万如果用户可以接受指定的最大误差(如偏移误差和增益误差),则无需进行进一步的热补偿来校准不同温度点的增益/偏移。

    是的,正确。

    Deshine Deshine 说:
    3.</s>109.3988万 28.0039万如果用户希望在不同的温度点获得更高的精度,他们可以通过 查找表和基于插值的校准,进一步进行热补偿以校准不同温度点的增益/偏移。

    - F28.0039万C ADC不支持增益和偏移的热补偿。  生产测试包括工作温度/电压范围的校准,这些校准值在出厂时设置。  例如,如果用户希望进行校准并覆盖设置的出厂值(例如,TRM中描述的ADC偏移校准),则导出的校准值仅在完成用户校准的特定温度/电压角处工作最佳。   

    此致,

    约瑟夫

    [/quote]