This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:这是我尝试使用TMDSHVMTRPFCKIT开发的内容。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1094020/tmdshvmtrpfckit-this-is-what-i-am-trying-to-develop-with-tmdshvmtrpfckit

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT

你好,Navaneeth先生。

已回复此主题 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090862/tmdshvmtrpfckit-warning-in-ccs-v10。2000。</s>2000 109.0862万

好的,首先,这是我学位的最后一年项目。 我的最后一年项目是控制3相电动机感应电动机(0.75kW)。 因此,我的主管要求我使用套件。 所以,我想使用标量V/F 控制方法。  

我现在拥有的是。

硬件
- 0.75 kW 3相感应电机。
-TMDSHVMTRPFCKIT。
-Piccolo F2.8035万控制卡。

软件已安装
- Code Composer Studio v10 (我尝试过v5,v6和v8);所有这些都停留在同一步中。 (这就是我以前问过的所有错误)。
-controlSUITE

我从实验室借用的套件附带一个USB驱动器,其中包含。

在docs文件中包含  


您能否指导我如何使用此工具包完成我的项目? 非常感谢。 这对我来说真的很重要。 谢谢你。